This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881:模拟结果咨询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6881, LMH6321, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093608/lmh6881-simulation-result-consultation

部件号:LMH6881
主题中讨论的其他部件: LMH6321PSPICE-for TITINA-TI

您好,TI

使用从官方网站下载的lmh6881模拟模型修改了外设输入电路,但模拟放大率不到20倍。 请帮助您了解问题所在? 谢谢

1200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rain,

    查看这些模拟结果,V9为0V或2.5V:

    e2e.ti.com/.../rain_5F00_lmh6881.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Kai

       感谢您的指导,但在我根据您的数字使用SPICE替换它之后,它仍然只有10次。 您能帮我指导如何检查它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rain,

    就像这样(看R1)?

    您的示意图中LMH6321的“EN”输入似乎没有正确的接地连接?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Kai

       已根据您的建议对其进行了修改,但结果未更改。 您是否可以使用pspice-for ti工具进行仿真? 下图 显示了pspice版本。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rain,

     Kai使用TINA-TI中的后处理功能实现了有关Vin的正确增益。

     下面是Kai和Hasan使用TINA-TI对此进行解释的一个主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/91.5301万/lmh6881-simulation-in-tina</s>6881

     需要在TI的PSpice中完成相同的概念:

     我已将PSpice for TI项目与您的原理图附在一起。 要获得迹线测量值,请运行AC扫描。 然后右键单击空图解上的任意位置,选择添加描记并输入方程式,如上图所示。

     如果您遇到有关上述信息的问题或有任何疑问,请告诉我。

    e2e.ti.com/.../LMH6881_2D00_PSpiceFiles.zip

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有用,还可以, 谢谢