This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:包装盒或外壳的尺寸

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091363/usb2any-dimension-of-the-box-or-enclosure

部件号:USB2ANY

大家好,

我们的客户想知道USB2ANY开发工具的盒子或外壳的尺寸(长度x宽度x厚度)。  我可以要求提供此信息吗?

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    以下是以前查询的链接。 我们不在团队中使用该产品。  我会将该线程转发给不同的团队,看看他们是否能够为您提供机箱尺寸。  

    主板尺寸为2.17 英寸x 3.12 英寸,PCB厚度为0.062。"  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/104.729万/usb2any-dimension?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=usb2any%2520dimension#</s>2520

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    USB2ANY外壳的外部尺寸为3.25 x 2.30 x 0.80。 我没有这些参数的公差信息,但制造商可能会提供这些信息。 基本型号 为Serpac C10,GY外壳: https://www.serpac.com/c-series/c10.aspx。 我们进行了一些修改,以显示USB端口,连接LED,引导加载器按钮和键控 30引脚插头端口,并在上面标记TI徽标和内部部件号,但 我需要时间来查找(仍有人)修改规格

    此致,

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond和Derek,

    非常感谢您提供此信息。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我们的客户希望了解以下尺寸。

    我们需要有关外壳的更多详细信息:microUSB连接器和30针连接器中连接器间隙的尺寸。  

    我们还需要一个30针圆形电缆连接器PN,相当于USB2ANY具有的30针扁平电缆连接器。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    为延误道歉,我生病了。

    我无法跟踪任何人对接头孔的修改规格的情况。 虽然您确实说过USB micro,这意味着接头将被更改,但从USB接头尺寸开始应该可以向后工作。 将USB2ANY修改为使用圆形电缆连接器而不是30针接头,或者使用USB微型B连接器而不是USB微型B连接器,这 超出了我可以提供的帮助范围。

    E2E上有几个帖子,可将您指向USB2ANY示意图和BOM的文档(例如 :https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/107.6361万/usb2any-unable-to-update-the-firmware-on-my-usb2any)。

    此致,

    Derek Payne