This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125-Die:在部件选择表中INA125-Die与INA125噪声密度@1kHz,无数据表。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095033/ina125-die-ina125-die-vs-ina125-noise-density-1khz-in-part-selection-table-no-datasheet

部件号:INA125-DIE
主题中讨论的其他部件:INA125

与INA125的38nV/sqrt(Hz)相比,INA125-die的白色噪声值在部件选择表中列出为0.8nV/sqrt(Hz),但没有链接单独的数据表

  • 这种与打包版本的区别是否可信?
  • 如果该值仅列在选择表中,而不是单独的数据表中,我是否应该考虑将其指定?

    从部件选择表摘录:

                  nV/sqrt (Hz)                    
    INA125-DIE 具有精密电压参考的仪表放大器 1. 36. 250 4. 1万 0.8 过压保护 107. 25. 0.46 0.15 0.5  ---    ---    
    INA125. 具有精密电压参考的仪表放大器 1. 36. 250 4. 1万 38. 过压保护 100 25. 0.46 0.15 0.5 -40至85 PDIP|16,SOIC|16
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    作为同一芯片,我认为INA125和INA125芯片的噪声规格不应该有太大的不同,如果有的话。

    选择表中的“0.8 ”条目似乎是INA125的“0.1Hz至10Hz”噪声规格,实际上是0.8µVp -p。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这毫无意义。 我想这是在数据库的信息中的错误,然后(INA125-Die数据表,产品信息和支持| TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是“我的选择表”,而是TI数据库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    正如您和Kai所指出的,INA125芯片网站上的频谱噪声密度值@1kHz是一个典型值。 这两个数字应该非常接近,因为它们是相同的芯片(裸芯片与封装芯片)。   

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德