This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2142AM-D:技术

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2142, TLE2142AM-D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094904/tle2142am-d-technology

部件号:TLE2142AM-D
主题中讨论的其他部件:TLE2142

您好,

你好。 我将联系我们,看看我是否可以请求确认以下部件号中使用的技术: TLE2142AMD

此部件是否使用CMOS,BiMOS,双极或其他技术? 它们是否使用混合技术? 如果是,每个部分中分别有哪些技术?

请提供建议。 非常感谢。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    如数据表所示,TLE2142是使用NPN和PNP晶体管的双极运算放大器。 TLE2142是Excalibur OPAMP,其含义如下:

    使用垂直结构的标准冲模制造过程可产生快速NPN转换器,但缓慢PNP晶体管。 另一方面,Excalibur工艺使用深度淹没的n区作为人工基底,其中一个埋入的p区成为收集器。 这提供了快速Excalibur PNP晶体管。

    使用PNP晶体管在低噪声运算放大器中非常重要,因为PNP晶体管显示的噪声比NPN晶体管少。 将这种快速Excalibur PNP晶体管与标准NPN晶体管一起使用在芯片上的另一个优点是大大降低了电源电流。

    因此,Excalibur流程有助于改善噪声并降低OPAMP的供电电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    除非您对TLE2142AM-D半导体技术还有其他问题, 否则Kai似乎很好地介绍了它。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程