This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:需要OP Amp备用帮助

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321-N, LM321LV, LMV321, TLV9001, TS321, LM321, OPA990, OPA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086127/lm321-op-amp-alternative-help-needed

部件号:LM321
主题中讨论的其它部件:LMV321-N,, LMV321,TLV9001,TS321, , OPA990, OPA170

大家好

我很难找到LM321MF SOT-23的供应商  

同一软件包是否有更新的替代组件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低压电路中,请考虑LM321LV,LMV321,LMV321-N或TLV9001‍U

    大多数其他SOT-23运算放大器具有不同的引脚输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供信息

    我找不到任何可用的德州仪器(TI)组件  

    我可以在库存中找到的唯一产品是 LMV321RILT

    这是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 LMV321RILT型号的引脚输出与TS321不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV321RILT由ST制造,"R"表示它是具有不同引脚的变体。

    显然,有些 LMV321Q3M5/NOPB 可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    您是否在TI.com上查看过任何替代零件? 我们的产品搜索可让您查看我们是否有库存。 有关如何使用此功能和其他功能的更多详细信息,请参阅以下内容: 如何查找库存替代。

    它不能告诉您引脚是否不同,但它应该有助于缩小搜索范围。  

    此致,

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里进入了一个旧的参数数据库,它没有软件包信息,价格也很旧,但是这些部分覆盖了LM321的参数,所以我认为这些是安全的,但是你需要确认软件包和价格。 LM321很古老,但价格很实惠-但如果您无法获得,可能不是最重要的参数。 经过一系列重叠参数排序后,此最终列表(TI和NSM <50MHz BW部件的初始>1200行)按升序排序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA170看起来很有趣,但令人惊讶的是,它显然也缺货了,这部分列出了OPA990中的升级,但我的旧数据库中没有,价格很好,但现在似乎缺货了。  

    您可能需要将搜索范围扩展到TI之外,以查找此较旧的LM321等效产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,SOT-23中的LM321使用了非标准引脚。 唯一的引脚兼容替代方案称为"321"或明确设计为替代方案(如TLV9001的U变体)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,OPA170在DRL封装中提供了类似于引脚兼容SOT23-5的产品-现在似乎 很快就能提供!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想将SOT553 (0.5 mm 节距)焊接到SOT23-5封装(0.95 mm 节距)上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到,引脚旋转看起来是正确的-如果绝望,可以坐在更大的DBV空间内。 但这不是一个简单的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Chris,

    如果这些答案中的任何一个解决了您的问题,请将其标记为已解决! 否则,我将关闭线程。

    最佳,
    杰瑞