This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:驱动器功能

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA991, OPA4991, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088243/opa991-drive-capabilities

部件号:OPA991
主题中讨论的其他部件: OPA4991TINA-TI

团队成员,您好,请寻求您的帮助。

正在使用的运算放大器是OPA4991,但我想参考单个OPA991,以使我的问题更容易。

整个电路的第一个阶段将帮助我了解如何继续,这是一个简单的同相放大器增益阶段。 我想知道,当电源电压为9伏时,运算放大器能否驱动输入电阻值为270R,反馈电阻为735R所产生的负载? 我想知道这对这个运算放大器来说是太低了,还是会影响到声音,这是不是不是很理想?

第二个问题是,我正在使用10k电阻器来形成电压参考。 在这里使用较小的值电阻器来降低Johnson的噪声是否安全? 如果是,我可以使用此运算放大器多低?

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    数据表的图6-21和6-22有助于回答第一个问题。 另请参见图6-14和6-15以及"电气特性"中的"开环电压增益"和"共模抑制"规范。

    第二个问题只能在查看示意图时回答。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    至于问题的第二部分,正如他所说,若不看图,便很难回答。 如果不知道系统对噪音级别的要求,也很难回答!

    虽然THD+N不是TINA-TI或PSpice,但它可以模拟Johnson的噪声。 我建议在我们推荐的一个SPICE程序中构建电路,以调整值并模拟结果。  

    如果您需要有关如何运行噪声模拟或Tina-TI入门的任何帮助,我建议您观看TI Precision实验室视频! 此处链接到其中一个噪声模拟:8.7 TI精密实验室-运算放大器:噪声-测量系统噪声。  

    如果您需要任何其他帮助,请告知我们!  

    此致,

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:OPA991

    我以前曾尝试过这种方法,但现在我们又去了。

    关于OPA991和我一直在工作的一个电路,它是板载低音前置放大器。 第一级是一个增益为x 3.8 的同相放大器,这是我想重点介绍的。

    目前,此阶段具有2k作为输入电阻器,5.6k作为反馈电阻器。 其余的前置放大器包括一个完整的Tonestack,由于零部件可用性,已调整到我可以获得的最低水平,因此我不包括它。

    我不太善于解释数据表上显示的图表和数字,因此我希望有人能帮助我了解我的意图是否有助于降低热噪音。

    我想减少整个电路的热噪音,我正在考虑尽可能降低电阻器的值。  

    所以,我的具体问题是,OPA991能否正确驱动270R作为输入电阻器,以及735R作为此特定运算放大器上的反馈电阻器? 这是否有助于降低电路中Johnson的噪音?

    我查看过数据表,不确定我是否理解我正在阅读的内容。 我最初的解释是,它实际上与我所建议的价值观比较嘈杂。 我一定错了!!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nuno,

    是的,这将降低噪音。 但当电阻变得太低时,失真可能会增加。 请参见数据表的图6-21。 通常,只有在输入信号非常低的情况下,减小电阻才有意义。 输入信号的振幅是多少?

    不要忘记在OPAMP输出端安装隔离电阻器。 请参阅数据表的7.3 4部分。 振荡的OPAMP可能会发出非常大的噪音。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nuno,  

    我们还在TI.com上提供了一个计算器:  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC?keyMatch=ANALOGUEENGINEERCALCULATOR

    祝你一切顺利,
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert,附图。 谢谢你。

    /resize-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussionse-components_files/14/5282.Schematic.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    只是为了澄清一下,当您将电容器标记为.1时,这是0.1uF?  

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    似乎与此线程有关:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/109.0427万/opa991-non-inverting-amplifier-resistors-help-less-thermal-noise

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意,双螺纹!

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/108.8243万/opa991-drive-capabilities

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Kai!

    Mark,您好!

    看起来我们在这里有一个双线。 我们有几种工具可以帮助您确定系统噪音和每个电阻器产生的噪音。

    对于SPICE模拟,我建议您观看此视频:8.5 TI精密实验室-运算放大器:噪声Spice模拟。 另外,为了帮助您解决问题,我连接了模拟电路,以便您或客户可以调整电阻值以查看整体影响!  e2e.ti.com/.../E2E-_2D00_-OPA991-Drive-Capabilities.TSC

    我们还有一个计算器,可以执行电阻器的集成噪声和热噪声。 可在此处找到。 请注意,需要下载。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC?keyMatch=ANALOGUEENGINEERCALCULATOR

    如果您有任何其他问题,请告知我们!

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号会有所不同,但它们是吉他/低音磁性拾音器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你们的帮助,也很抱歉双线。 现在,我已经下载了计算器,但是打开标有  E2E - OPA991 Drive Capabilities.TSC的模拟器电路时遇到了一些问题。 当我单击它时,会下载TSC文件,但我无法打开它,我不知道如何处理它。 我是否错过了一些非常基本的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,0.1uf/100nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nuno,

    当在OPAMP输入处连接电吉他时,拾音装置的绕组电阻将主导噪声。 绕组电阻为7k将产生11nV/SQRT (Hz)的热噪声(也称为强生噪声)。 如果您将OPAMP输入处的电阻器设置为信号接地2k2,则会产生6nV/SQRT (Hz)的额外噪声,从而产生12.5nV/SQRT (Hz)的噪声总和,如所示

    Sqrt (11^2 + 6^2)= 12.5

    这会使噪音增加20 x log (12.5 / 11)= 1dB,您的耳朵无法检测到。

    如果您还考虑到OPAMP的10nV/SQRT (Hz)噪声,则由于2k2电阻器导致的噪声增加甚至仅为0.7dB。

    因此,无需使用270R。 2k2电阻器将完全执行此操作。 这也将节省电池电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要先安装TINA-TI:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nuno,

    很抱歉,我没有提到您需要先安装TINA-TI,然后才能读取.tSC文件。 Kai慷慨提供的链接是您可以下载TINA-TI的位置。  

    此致,  

    Robert Clifton