This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:TIDU187...扩展全差动放大器的轨至轨输出范围,以包括真零伏

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093993/ths4531a-tidu187-extending-rail-to-rail-output-range-for-fully-differential-amplifiers-to-include-true-zero-volts

部件号:THS4531A

在图11中,将THS4531A负极输入连接到参考电压的原因是什么?  

原理图注释提到"偏差未使用的输入"。  

为什么不将此输入直接连接到单端输入的接地端?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

     您可以将THS4531A输入直接连接到接地,以获得单端输入。 但是,请小心避免超出单电源配置功放的输入和输出电压范围:  

    对于Vs = 5V  

      

    将以下VCM设置为设备内部的中置电源,输入端无偏置:  

     在TI设计TIDU187中,它解释了您可以通过两种不同的方式调整FDA的共模电压:使用RE5/VCM引脚或向放大器的输入添加偏置。 对于标准单端输出放大器,唯一的方法是添加偏置。 但是,此TI设计表明,即使使用FDA,在与具有较低共模要求的ADC连接时,或者在需要匹配ADC的满刻度范围时,同时保持SNR和线性(可能随增益和参考电压的降低而变化),也可以使用此方法。  

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Sima。