This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:电源电压应用于输出引脚

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094718/opa2990-supply-voltage-applied-to-output-pin

部件号:OPA2990

您好,TI

我想 在电路中使用OPA2990SIDGSR (或可能是不同的外壳类型),因此我想知道, 如果输出端关闭时,在不损坏OpAmp的情况下,是否可以向OpAmps输出引脚施加高达30V的电压?

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PM,您好!

    如果输出引脚上的30V高于电源电压, 我可能会看到潜在问题,因为这可能会触发ESD保护电路。 如果30V更低,则执行此操作时不会出现任何问题。  

    此致,

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Robert

    感谢您的快速回复。 在这种情况下,我将尝试一下。

    此致,

    下午