This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904PSR-JF和LM2904PSR之间的重大差异

Guru**** 2528180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093854/lm2904-material-difference-between-lm2904psr-jf-and-lm2904psr

部件号:LM2904

尊敬的专家:

我的客户想了解LM2904PSR-JP和LM2904PSR之间的重大差异。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

关于LM2904PSR-JF和LM2904PSR,

(1)导联架,模具原料和导线粘接是否有任何变化?

如果有差异,请提供信息。

(2)我们认为只有IC芯片发生了变化,

IC芯片发生了什么变化?

电路是否改变?

是否还有其他更改?

(3)这些是否 可以处理流动焊料?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi-san,

    由于假期和周末,我们将于周一美国回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一山

    (1)无差异

    (2)是的,这就是区别  

    (3)参见 MSL额定值/峰值回流

    www.ti.com/.../LM2904

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的回复。

    我将与客户分享信息。

    有关问题(2),请你详细说明。

    IC芯片中有关LM2904PSR-JF和LM2904PSR之间差异的电路发生了什么变化?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi-san,  

    E2E在过去的几天中有点不可靠,我想Ron曾尝试将上面的内容链接起来,但结果不起作用。  

    对于问题2:在某些单位增益电路中,JF通常具有较低的电源电流和较小的相位裕度。 部件号具有特定的硅芯片版本。  这也在您和Ron之间的早期线程 中显示:https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/108.3739万/lm2904-difference-between-lm2904psr-jf-and-lm2904psr</s>2904 29042904

    祝你一切顺利,
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carolina:

    感谢您的回复。

    我了解在 某些单位增益电路中,这些差异的电源电流较低,相位裕度较低。

    我将与客户分享此信息。

    当他们有另一个问题时,我再问你们。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一