This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:OPAMP输出转至轨电压

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094686/opa2365-opamp-output-going-to-rail-voltage

部件号:OPA2365

我正在电压随动器配置中使用OPA2365AID运算放大器。 它由3.3V电源(+3.3VH_ISO)供电。 运算放大器的输入来自ADG706BRUZ-REEL7 MUX,该MUX由5V电源(+5VC_ISO)供电。  MUX的目的是监控主板上的电压供应。  在通道S2上监测的电压(SNS _3V3C)之一恰好是运算放大器的电压供应,但通过电阻分压器降压至2.65V。  我看到的问题是,运算放大器的输出仅用于3.3 信号SNS _3V3C,而MUX和运算放大器的输出电压为2.65V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan:

    OPAMP似乎已损坏。 它是否在输出端接收到疯狂电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan:

    令人奇怪的是,放大器正在为其他通道工作。 当Mux切换至S2通道时,是否可以捕获3.3V导轨,放大器输入和放大器输出的示波器轨迹?

    最佳,
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是示波器图片CH1:3.3V电源U27-3,CH2:+Vin U27-3和CH3 Vout U27-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan:

    感谢您的测量。 看起来它在闭锁之前短暂地具有正确的输出,奇怪。 电压传感器9信号最终会在哪里? 您是否也尝试过更换部件,以防损坏(如Kai所示)?

    最佳,

    Sam