This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277-SP:NC GND或浮动

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4277-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094890/opa4277-sp-nc-gnd-or-floating

部件号:OPA4277-SP

您好,

我们正在设计中使用此部件,并想了解是否需要将任何NC端子接地

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    这必须参考OPA4277-SP JDJ 28引脚CDIP封装,它 通过某些引脚指示“NC”。 NC引脚名称表示"无内部连接"。 因此,引脚可以保持浮动,或在需要时连接到电路中的其他电位。 由于没有通过 这些NC引脚与OPA4277-SP芯片建立任何内部连接  ,因此它们对其操作和性能没有影响。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程