This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:小负电压测量

Guru**** 2770965 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094563/ina226-small-negativ-voltage-measurement

部件号:INA226
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0313万

您好,

我想使用ina226芯片来测量电压源的电流和电压,电压范围从-1.5V到-3V不等。

数字部分(I2C微控制器)的电压为3.3V。

我在论坛上看到了不同的讨论,但我未能找到解决我的问题的办法。 您可以在下面看到电路。


我的第一个问题是,在这种情况下我是否可以使用此芯片? 我看过TIDA-0.0313万的例子,我的例子中的问题是要测量的电压可以是-1.5v,即电压不能用作ina226的电源VS。


您是否有任何想法,我可以如何进行此测量?

谢谢!

奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oscar:

    感谢您使用TI论坛。  如果您将SPIT“GND_ISO”用于两个不同的节点,您仍应能够使用TIDA-0.0313万的概念来完成此操作。 GND_ISO1将取代连接 到VBUS和分流器的GND_ISO,这将是您的0V,而您的“GND_ISO2”将是VS+ 和VCC2侧的单独隔离电压。 这需要至少为几伏电压,以便与齐纳一起为设备供电。 (它只需与VCC1不同的电源即可进行隔离。 那么您的"GND_INA"将是负电压。