This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL032A:ESD保护

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TL052A, TL032, TL032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094444/tl032a-esd-protection

部件号:TL032A
主题中讨论的其他部件:TL032,TL052A

您好,

你好。

请提供TL032AID引脚5和6以及 TL052AID引脚5和6的ESD输入保护信息。 我假设其他部分也有类似的保护。

谢谢你。


此致,

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick:

    有关TL032: E2E 链接上的类似ESD相关查询,请参阅此E2E线程

    我无法找到有关TL032A和TL052A设备ESD等级的任何详细信息。  

    如Ron在链接线程中所述,请将此信息解释为示例数据,而不是数据表规范。

    最佳,

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Cedrick,  

    您能否告诉我们有关您使用这些设备的应用程序的更多信息?

    也许我们可以找到更新的替代方案,这些方案确实有这些信息。  

    祝你一切顺利,
    Carolina