This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:可调增益CSA或共享感应电阻器,用于两个CSA

Guru**** 2912250 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185, INA240, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092998/ina240-adjustable-gain-csa-or-shared-sense-resistor-for-two-csas

部件号:INA240
主题中讨论的其他部分:INA185INA225

我有一个应用程序,在该应用程序中,我需要100V/V增益用于高达20A的电流,并且需要降低增益用于高于该电平的电流,以避免使我的ADC饱和。 我尚未找到任何双增益或可重新配置的增益电流感应放大器(CSA)。 如果它们确实存在并且可用,请向我指出它们。 或者,我可以尝试共享一个感应电阻器,并为极端电流情况添加来自同一系列的第二个低增益CSA。 这是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师,您好!

    这可以起作用。 另一个选项是此电路,它使用仪表放大器:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa529/sboa529.pdf?ts=1649826410163&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    这是另一个电路,但它需要通过改变Rset中的电阻来改变增益,这通常与上面的电路类似,并使用FET打开和关闭另一个并联电阻分支。

    https://www.ti.com/tool/CIRCUIT6.0036万

    希望这有所帮助。

    最佳,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关仪表放大器技术的提示。 很遗憾,该设备当前不可用。 另一个CSA很有趣,尽管我必须在地面上浮动才能在我的应用中使用它,因为该零件的电压限制为我需要处理的电压的一半左右。 这两种解决方案在一般意义上都是有用的。 感谢您的意见! 现在,我将并行使用CSA来处理我的宽电流动态范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    请注意,我发送的第二个电路可以使用几乎任何双向电流感应放大器,因此您可以在第二个电路中使用INA240。 它不仅限于INA185。 下面是一个示例。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sboa513/sboa513.pdf

    最佳,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    我忘了说我们有INA225,它是一个可编程增益CSA,因此可以动态更改增益。  

    最佳,

    彼得