This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:需要更多信息。关于MEMSTAT位

Guru**** 2928470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093750/ina239-need-more-info-around-memstat-bit

部件号:INA239

大家好,

我想知道更多关于DIAG_ALRT寄存器中的MEMSTAT位的信息。 到目前为止 ,数据表中提供的有关它的唯一信息 是(a)第27页上的表7-13:

如果在设备微调存储器空间中检测到校验和错误,则此位设置为0。
0h =内存校验和错误
1h =正常操作

和(b)在第18页的第7.3 6节中:

内存状态—由MEMSTAT位指示,用于监控设备非易失性TRIM内存的运行状况。 当设备运行正常时,此位应始终显示为'1'

但是,我想知道这种内存检查是否还有其他已知信息。 例如:

  1. 何时或多久运行一次此内存测试?
  2. 此测试在什么条件或状态下会失败?
  3. 如果我看到测试失败,我有什么选择?
    1. 清除故障状态?
    2. 将1写入MEMSTAT位?
    3. 重置或关闭设备电源后重启?

我尝试查找是否有其他文档,但结果却很少。 我希望在这方面得到任何帮助

祝您一切顺利,
Oswin Rodrigues

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Oswin:

    感谢您使用TI论坛。 我需要联系设计团队,了解我们是否可以提供更多有关此方面的信息。  由于是周末假期,我想直到下周初才会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Oswin:

    我从设计团队那里得到了反馈,他们说MEMSTAT位仅用于工厂测试,所以你不需要处理它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mitch,

    感谢您的回复。 我明白了,那么,如果此位被视为已断言,值为0,那么建议的响应是什么?

    此致,
    Oswin Rodrigues

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要仔细检查设计。 您知道此位是否始终为0吗? 或者当你拿到它时它是从1开始的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Oswin:

    我已经与设计团队进行了两次检查,他们说MEMSTAT位的读数应该是1。 由于您的是0,所以肯定是错误的。 因此,应将部件退回TI进行故障分析。 此过程将通过您从中获取零件的来源完成,但以下是一些应有所帮助的资源:

    故障分析页面: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/failure-analysis.html

    买家退货页面: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html