This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:方形输入测试时边缘波形失真

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6552
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091121/lmh6552-edge-waveform-distortion-when-square-input-test

部件号:LMH6552

大家好,

我们在示波器AFE中使用LMH6552,将SE转换为差分信号以驱动ADC。 示意图如下所示:

我们使用1kHz方波输入电路,通常我们希望在LMH6552输出时获得纯方波形,但实际波形显示如下,方形信号的边缘显示略微上升,这是DAQ系统的失真。 在BAV99侧捕获波段,我们确认在测量LMH6552的针脚4/5时也会重复,但在针脚1/8处测量时不会重复。  

我们还尝试移除 信号链上的BAV99/所有并行电容器,但没有任何变化。  

您能否帮助解释一下原因是什么? 还有什么方法可以解决这个问题? 谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky:

    您的示波器探头是否已正确校准?

    e2e.ti.com/.../HowToCalibrate10xProbe.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过模拟这种情况-您在输入处有一些均衡性,而此CFA可能需要较低的反馈R才能获得最佳性能-此外,您知道输入阻抗在这种情况下有一个有源元件,因此它动态高于实际的50欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky:

    这看起来有点像可能的校准问题。 以下是您也可以试用的模拟模板:e2e.ti.com/.../LMH6552-AFE.TSC

    最佳,

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky:

    我要结束这个话题,因为我们已经离线讨论了。

    最佳,
    Sam