This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:负反馈回路中的问题

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: INA818, LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093439/lmh6321-problem-in-negative-feedback-loop

部件号:LMH6321
主题中讨论的其他部件:INA818

TI技术支持团队,您好!

我设计了离散恒流充电放电电路。 我正在使用DAC (输出电压与电流对应)在1mA和10mA之间调整电流。 我的目标如下:我想通过将DAC输出设置 为2.6V和3.5V来将充电电流设置在1mA - 10mA之间。 为了将放电电电流调节在1mA和10mA之间,我将DAC输出设置在2.4V和1.5V之间。  

当我使用1k欧姆电阻器而不是蓄电池来测试电路时,电路按预期工作。 例如,我的目标是获得1mA的充电电流,然后我测量100欧姆电流感应电阻的100mV和INA818输出的1V。 当我通过将DAC输出设置为2.4V来设置-1mA电流时,我再次在 INA818的输出端测量-1V,并在100欧姆电流感应电阻上测量-100mV。 但当使用电池而不是电阻时,我无法实现目标值。 例如,要获得1mA电流值,我将DAC设为2.6V,但我正在电流感应电阻器上测量0.170mV (或在运算放大器U1A的反向输入处测量2.670V)。 我还使用DAC应用了不同的设定点(介于2.4V和1.5V之间,也在2.6V和3.5V之间),当使用电阻器测试LOPP而不是电池时,它按预期工作。 但是当我连接电池(3.6V可充电锂离子币形电池)时,环路发生故障,并且运算放大器的同相(DAC输入U1A)和反相(电流反馈U1A)输入不相等。 我猜可能是回路不是负值(但为什么它使用1k电阻值?)

请您帮助我确定电路无法与蓄电池一起工作的原因,并在可能的情况下,向我建议一些解决方案。  

提前感谢您的帮助。

Ahmet

e2e.ti.com/.../NegativeFeedbackProblem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../ahmet_5F00_lmh6321.TSC

    但是,您仍应执行相位稳定性分析。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的回复。 是的,电路在模拟中正常工作,但例如在实践中,如果我连接纽扣电池而不是V9,则环路会失败。 U2运算放大器的反相和非反相输入不相等。 我不扫描VG1输入,我只设置一次输入并测量输出。 可能存在组件问题。 我将用新的插脚替换LMH6321和运算放大器,并检查其是否工作正常。  

    此致,

    Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    您能否提供故障电路的一些测量详细信息? U2的输入距离有多远?

    最佳,
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    感谢您的回复。

    在连接蓄电池的情况下,我将U2同相输入设置为2.6V,并将反相输入测量为2.670V。 运算放大器输入之间存在70mV的差值。 实际上,之前U2输入之间存在380mV的差值(设定点再次为2.6V,反相输入为2.980V)。 但是我用新的运算放大器替换了缓冲器(在模拟文件中标记为U3)和电压加法器(在模拟文件中标记为U4),然后差降至70mV。 但在所有情况下,连接电阻器(1k ohm)而不是蓄电池使电路正常工作。 U2输入相等。  

    此致,

    Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    为什么您在这个相当慢的电路中使用这种快速110MHz OPAMP LMH6321? 这可能会导致稳定性问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我的最终目标是将此电路转换为 用于 表征电池的设备。 例如,我将在初始和最终电压之间扫描蓄电池的直流电压,在扫描时,我将测量产生的电流。 我预计电池舱外电压极低(微电平),电池舱区电流高(根据电池化学和扫描速度,可能为50mA)。 OPAMP输出电流有时对我来说可能不够,所以我想在运算放大器输出中添加缓冲器,它具有简单的连接和电流限制,如LMH6321。   

    我尚未进行任何稳定性模拟。 我正在阅读一些TI的注释,并尝试找出实现这一目标的方法。 因为在我的最后一个电路中,有一些开关(主要是簧片继电器)将用于电流范围,我不知道如何将它们包括在SPICE模拟中。

    今天,我用新的运算放大器替换了我的电路中的运算放大器,电路工作正常。 其中一个运算放大器似乎已损坏或出现故障。  

    感谢你的帮助。

    此致,

    Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    缓冲器必须提供的最大电流是多少? 有电流限制是否重要?

    通过在"on"状态下假定mOhm范围内的某个"接通"电阻以及在"OFF"状态下触点之间的一些pF,可以轻松地对舌簧继电器进行建模。 簧片继电器的数据表将提供详细信息。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    最大电流最大可 为±100mA (充电,放电)。 电流限制并不重要,因为只要我选择正确的扫描速率和正确的初始和最终电压,电流就不能超过此值。

    感谢您的簧片继电器建议。 我会使用它。  

    此致,

    Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    只是想确认更换放大器后电路是否正常工作?

    最佳,
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    是的,更换运算放大器后电路按预期工作。  

    此致,

    Ahmet