This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:负极输入低于接地10mV

Guru**** 2511675 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094473/tlv1704-negative-input-10mv-below-ground

部件号:TLV1704

团队,

我看到在我们的应用中,TLV1704比较器的负输入可低于地面约10mV,而正输入保持在共模范围的中间。 数据表提到,TLV1704可防止输入超过导轨时相位反转。 这-10mV是否可以接受? 您是否看到任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    10mV? 不,我不会担心。

    如果是-300mV左右,当电流开始被消耗时,我会担心。 只需具有足够的串联电阻,以限制任何负电流。