This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:增益误差是什么意思?

Guru**** 2998820 points

Other Parts Discussed in Thread: INA214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094314/ina214-q1-what-does-gain-error-mean

部件号:INA214-Q1

您好,专家,

如数据表中所述,INA214-Q1具有固定增益。 但他们选择较大的Rs,如10Kohm。 因此,计算的增益误差将非常大,接近90 %。 然后,他们使用GAIN_REAL = 100*(1 90 % )= 10作为实际增益,这只是因为他们需要较小的增益。 我知道数据表中所说的是不恰当的,但我无法给出确切的理由。 您能否帮助解释增益错误的含义以及此方法不适用的原因? 谢谢!

巴西,

郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子,

    为了理解它们的含义,您可以观看此简短 的培训视频 ,了解电流感应放大器的增益和增益误差。

    不建议使用Rs修改增益有几个原因。 前R通常不跟踪设备的内部电阻器,这可能导致漂移。 其次,所有内部电阻值都是典型值。 批次变化会导致实际增益偏差。 第三,当Rs与rint相比较小时,方程式起作用;如果Rs与rint类似,则方程式可能与实际值有很大偏差。

    只要考虑到这些限制,就可以使用此增益减小方法。   

    此致,Guang