This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4H014-SEP:opa4h014

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4H014-SEP, TMP461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094191/opa4h014-sep-opa4h014

部件号:OPA4H014-SEP
主题中讨论的其他部件: TMP461

我需要使用温度传感器+运算放大器设计电路。 选择的温度传感器为1n6642。 运算放大器的电源为5V,运算放大器的输出提供给atsam控制器的ADC。 如何设计它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arjun,

    您是否考虑了运算放大器温度传感器设计,并且您的设计是否仅限于OPA4H014和1N6642二极管? 离散高性能温度传感器可能需要额外的有源组件才能实现实际实施。 如果需要空间额定组件,这可能是一个问题。

    OPA4H014-SEP不是单个+5 V电源应用的好选择;它没有针对低电压 使用进行优化,其局限性变得显而易见。 例如, 其共模电压范围VCM为 (V–)–0.1 至(V+)–3.5 V ( TA =–40°C至125°C)。 因此,VCM的范围是-VV 0.1 至+VV 1.5 ,带有+5 V电源,这可能是一个问题,您可能需要考虑为应用提供低电压运算放大器。

    提供 高度精确的独立式温度传感器,如TI的温度传感器产品系列。 以下是空间额定温度传感器TMP461的示例:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp461-sp.pdf

    请告诉我们您的想法。 请注意,温度传感器产品由另一个TI产品部门提供支持。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程