This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA201:关于复位的上升时间

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093174/ina201-regarding-rise-time-for-the-reset

部件号:INA201

团队成员,您好!

关于数据表中的7.3 3。

客户希望使用12V电源和11.6V重置。

什么上升时间合适?

此外,您是否有某种公式来计算所需电源电压和重置电压的上升时间?

此致,

Ki Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪希,

    这种情况不存在比较器故障的风险。 数据表未明确说明,但该部分引用的两个示例暗示了这样一个事实,即高电源电压和低重置电压的组合更容易出现问题。 为了防止出现故障,需要延长上升时间。

    当两者均为12V时,不需要LPF。 尽管我认为,为一个产品提供占地面积仍然是一个好主意。 遗憾的是,这方面没有一个公式。   

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang

    客户遇到12V电源和11.6V重置配置的问题。

     在检测到过电流后,即使在重置 为高电流且电流稳定时,它也会继续检测过电流。

    因此,客户 想要将LPF插入重置引脚,并需要LPF的上升时间。

    此致,

    Ki Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪希,

    在负载电流低于阈值后,如果重置稳定,我们不会看到输出故障。

    如果客户仍有问题,最好检查电压波形以确保没有其他问题发生。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,广

    感谢您的支持。

    我会询问客户波形并返回。

    此致,

    Kei