This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于直流放大器的精密放大器

Guru**** 2695935 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07, TLV2470, TLV333, OPA396

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093208/precision-amplifier-for-dc-amplifier

主题中讨论的其他部件:OP07TLV2470TLV333OPA396

我正在寻找能够支持以下条件的精密放大器:

 

VIN:5mV–10mV (直流电压)

3.3V单电源。

输出电压:~0.5V。

电压脉动(p-p 250uV)将以60Hz为值。

便宜又小

 

此gpamp用于一次性医疗设备,我们希望从2023年开始每年拥有100ku/年。

 

我发现了这两个:

OP07CDR

TLV2470CDBVR

 

 

你有什么意见? 您是否有更好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohhad:

    您能详细介绍您的应用吗? 您能否显示示意图?

    您说输入电压为5...10mV,输出电压为0.5V。 您是否表示电路的直流增益为0.5V/5mV = 100?

    60Hz电压脉动是什么意思? 直流输入信号是否叠加了250µVpp 60Hz的纹波? 它是否也会放大? 抑或应予以禁止? 或者,在60赫兹输出时,电路是否会发出低于250µVpp Ω 的噪音?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Ohhad,

    此外,您还可以使用什么偏移电压?  如果增益为100,则偏置电压最终会占信号的很大一部分。

    如果您需要更精确的信息,我们可以将此查询转至精密放大器团队。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您所说,电路的直流增益应为A=100 (约)
    放大之前的直流电压为0.25mV纹波p-p,纹波为60Hz (直流上为交流)。
    纹波应尽量减少放大。
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad,

    我想我会推荐一款精密设备,我会将您的主题重新分配给精密放大器团队,他们可以帮助您找到放大器。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohhad:

    OP07是一款出色的低成本放大器,但其输入和输出范围能力有限(输入共模需要比Vcc-高2 V)。  根据输入共模电压的不同,它可能不起作用。  通常,对于在3.3 V下运行,需要更宽的共模输入范围,但这取决于电路配置。

    TLV2470具有较高的偏移电压(2.2 mV/mV 1.6 mV),这将在5 mV信号时产生严重错误。

    为了使输入信号保持< 1 % 错误(5 mV),我建议使用VOS < 50 UV的放大器和轨对轨输入。  TLV333 和 OPA396是非常适合的设备。  TLV333是一款斩波稳定放大器,可产生出色的偏移和漂移,但 如果与高阻抗(> 100千欧)配合使用以获得输入信号和反馈,则可能会在切碎频率下显示一些噪声"峰值"。  OPA396是线性放大器,这意味着放大器内部不会发生开关,但偏移和漂移不会那么低。   TLV387 也是低成本的斩波稳定放大器,其带宽比TLV333更宽。  OPA397 将提供比OPA396更高的带宽,在这一性能水平上价格合理。

    我希望这有助于缩小选择范围。

    此致,
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详尽回答!  
    帮了很多忙