This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:单元增益的模拟问题。

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6559, BUF602, BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093667/opa690-simulation-issues-with-unit-gain

部件号:OPA690
主题中讨论的其他部件:TINA-TILMH6559BUF602BUF802

大家好,我正在用TINA-TI版本9.3 将此器件模拟为单位增益。 模拟电路如下所示:

电压发生器(VG1)中有一个振幅为2V的正弦波。 运算放大器通过+/-5V供电,禁用输入连接到+VS。

我原本以为这条电路是一个从1到200MHz的高阻抗单元增益缓冲器,但从高于100MHz的频率来看,它并不稳定,如下图所示:

1MHz时发生器=输入(VM1)和输出(VM2),振幅和相位相同。  

50MHz时发生器=输入(VM1)和输出(VM2),振幅相同,但不完全同相。  

100MHz时发生器 = VM2 (输出)的振幅高于VM1 (输入)且不在相位。

200MHz时发生器= VM2 (输出)的振幅低于VM1 (输入)且不在相位。

我想问你们,为什么我看到这些不稳定的仿真结果? 此设备是否适合此应用程序?

谢谢!

Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    您所观察到的内容是正确的,并且完全符合数据表的图1和图2。 输入信号和输出信号之间的相移在最高频率时也是正常的。 参见图24。

    为了获得最佳效果,您应该提供一些增益储备。 因此,对于0dB的闭环增益,使用200MHz运算放大器时,您将获得高达20MHz的正确结果。 在高于20MHz的频率下,性能下降的程度越来越高。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Kai,如数据表"Unit-Gain Stable:500 MHz (G = 1)"中所述,它可以作为高达200MHz的缓冲器工作,而不会振幅振荡。 相移对我来说不是问题,但不需要振幅。

    您是否知道任何TI器件,我可以实施1至200MHz的高阻抗输入缓冲器?

    谢谢!

    Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    LMH6559是一种非常简单的高速缓冲器,输入阻抗为200千欧,在+/-5V轨上工作时,其平坦至200MHz。 应用程序是什么? 您是否还有其他设计性能考虑因素?

    最佳,

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam,您好,我想使用高阻抗输入缓冲器将Pi衰减器的50R负载与电路的其余部分"隔离"。

    谢谢!

    Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午Rodrigo,  

    首先要注意这个不稳定的词,你看到的是BW rolloff或回转速率限制,看看BUF602

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    这完全取决于您的需求。 您还可以查看数据表参数,如"0.1dB平面度的带宽"或"谐波失真",以找到正确的OPAMP。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到BUF602有一个新版本,BUF802 JFET输入3GHz单位增益缓冲器,也支持+/-5V,  

    与更简单的BUF602相比,这款系统内可能会有太多事情需要满足您的需求,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在BUF602数据表中,即使是5Vpp输出,这也是200MHz的平坦,即8000V/usec转换速率,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用参考设计TINA模型运行非常简单,  

    e2e.ti.com/.../BUF602-test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,感谢您的支持。 我会考虑使用BUF602。

    Rodrigo