This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7707:LMP7707作为单位增益放大器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093505/lmp7707-lmp7707-as-unity-gain-amplifier

部件号:LMP7707

尊敬的TE:  

根据 LMP7707数据表,“这些解补偿放大器 在增益为6或更高时稳定”,我将此运算放大器用作单元增益放大器,功能或设计是否存在任何问题,  

如果需要任何设计更改,请提出建议。  

谢谢!  

Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解补偿运算放大器(如LMP7707)在低增益中将不稳定(振荡)。  如果您在下面查看 增益=1 (0dB)的相位余量,则它是负45度,因此电路将振荡。 增加增益>=6 (15.5dB)将导致最小相位裕度为50度(稳定操作)。  这就是LMP7707最低所需增益为6的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,LMP7707在1增益时不是很满意,这是一个简单的推杆设置,但有外部方法来处理此问题。  

    但是,要进一步操作,需要在TINA文件中提供准确的启动电路,  

    这是一个起点,  

    e2e.ti.com/.../LMP7707-gain-of-1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Michael Steffes,  

    实际上我在想,它可能适用于直流电测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Marek LIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维斯瓦纳特,

    实际上,无论您使用的是带交流或直流输入信号的电路,都无关紧要。  如果电路配置本身不稳定(具有负相余量),则输出将振荡,没有任何外部 激励信号-内部IC噪声 将足以提供初始 刺激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Marek LIS,理解了问题。