主题中讨论的其他部件: BUF602
你(们)好 我对该零件的PSPICE模型有点困惑;我尝试在另一个SPICE模拟工具中使用该模型,该模型似乎没有零件上2个引脚的任何定义,以及一些其他细微的'差异'。
最大的问题: 数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/buf802)中的引脚列表 列出了引脚AUX_BIAS (6)和R_Bias (7),尽管二者都不会出现在SPICAS/.LIB文件中。 为什么?
在其他地方,我注意到数据表列出了不同的输入和输出级电源引脚,而.LIB文件引用了我假定的组合电源引脚Vcc和Vee。 这不是什么大问题,但无论如何,我看到在第3页表5-1:引脚函数下的注释中,提到了“VSO和Vs应与相同的潜力联系在一起,因为它们通过背对背二极管内部相互连接。” 公平地说,我可以处理这个问题。
我还看到了一个TEMPC引脚,以及其他一些迹象,表明该模型与原理图有着真正的关联。 如何获得"完全固定"的模型?