This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:OPA858DSGEVM ||用于500MHz输入频率的TIA设计

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858DSGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097683/opa858dsgevm-opa858dsgevm-tia-design-for-500mhz-input-frequency

部件号:OPA858DSGEVM

您好,

我最近从TI购买了OPA858DSGEVM。 我想使用此评估板设计一个稳定的互阻抗放大器。 请在下面查找光检测器规格:

1)电容:650fF

2)最大电流= 330uA

3)最大输出电压=500mV

4)所需带宽= 500MHz

您能帮您设计稳定的TIA吗? 我设计的那个似乎在摆动。