Other Parts Discussed in Thread: INA214
我们使用INA214来测量激光的电流平均值(如图所示),已有几年时间。 电流为25kHz方波。

-一切正常,除了INA214输出出现奇怪的振荡,输入端不存在。
振荡频率从大约10kHz降至直流,具体取决于温度。
-振荡仅在每5个PCB中发生。
-振荡将 测得电流的标准偏差提高三倍。
-在IN+和IN-之间的10uF电容器可将振荡降低10倍。
我的问题是,如何在运算放大器中创建振荡,是否有办法在不更改布局的情况下将其删除?