This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564-Q1:是否可以选择OPA564作为此DFB激光器的驱动器?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564, OPA564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096978/opa564-q1-is-it-ok-to-choose-opa564-as-the-driver-of-this-dfb-laser

部件号:OPA564-Q1
主题中讨论的其他部件:OPA564

我想为这款DFB laiser找到一个驱动程序,其参数如下所示。

 三角形波用作 控制频率接近100KHz的激光的输入。

您可以查看三角波,如下所示。

根据OPA564的规格, 此激光器是否可以在电流为500mA,电压为1.8V的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    激光二极管所需的输出电流肯定在OPA564-Q1的能力范围内,其BW和转换速率应支持 100 kHz三角形波。 由于三角形波仅约为4 Vpp,我建议使用 最小电源(+/-V)来尽量减少功耗。 您是否知道可能使用的电源电压是多少?

    激光二极管的最大电流必须受到限制,以免过电流损坏。 OPA564-Q1具有电阻器可编程,可调节的电流限制,因此可以利用此功能来获得优势。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用单个电源,将使用I2V。

    最后, 您是否会向我推荐一个有关激光驱动器的参考设计?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我想使用单个电源,将使用I2V。

    我需要您提供更多信息。 您指的是什么I2V?

    1. 100kHz时锯齿波的振幅是多少? Thomas提到4Vpp,您的图表不清楚Vin = 1V? 请说明。  

    2.根据激光二极管的正向电压与电流,激光二极管的正向电压应在1.0V至1.8V之间控制,二极管电流应在80mA至500mA之间调节。

    3.激光二极管是否先调节驱动电流,并盖住二极管电压? 或者二极管是否调节正向二极管电压并盖住驱动电流?

    4.右侧的采样电路是V到I控制器,其中输入电压VG控制流经激光二极管的电流。   如果输入VG是锯齿信号,则通过二极管的驱动电流也将是锯齿。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,感谢您的回复。

    1.我需要您提供更多信息。 您指的是什么I2V?

    A:V+将提供12伏电源,V-将电瓶连接至GND。

    2. 100kHz时锯齿波的振幅是多少? Thomas提到4Vpp,您的图表不清楚Vin = 1V? 请说明。

    A:锯齿波幅为1.8V。因此,Vin将从0V更改为1.8V。

    3.激光二极管是否先调节驱动电流,并盖住二极管电压? 或者二极管是否调节正向二极管电压并盖住驱动电流?

    答:我认为电流会根据电压的变化而变化。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,User581.158万:  

    如果我理解FPL10.0795万的要求,主要的控制是激光二极管是电流(可能是平均电流,维持二极管电流的反馈信号是光功率,以绿线显示。 因此,电流可能是输入处应用峰值电压的100kHz锯齿的峰值电流。 正向二极管电压只要不超过1.8Vpk就不是次级控制。 电路的反馈是激光二极管的光功率,在输出激光二极管或发射极处测量,额定功率为1550nm。  

    问题:如何获取激光电流控制的光功率反馈? 我不相信我拥有为您提供参考设计的所有信息。   

    如果我的理解不正确,请让我了解运算放大器控制回路是如何构建的。  

    最佳,

    雷蒙德