This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:当输入低于阈值时,输出未强制降低

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094382/tlv3501-output-is-not-forced-low-when-input-is-below-threshhold

部件号:TLV3501

在此电路中,当比较器应低电压时,我看到输出电压为1V。 我认为我的反馈与此相关,但我可能会绞盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯宾塞

    很遗憾听到您没有得到正确答案。  您的电路没有任何问题。  您应用了相当多的滞后,但我看不到任何可能导致输出卡在1V的情况。  我的建议是检查您的所有电路连接,同时查看设备所消耗的电源电流。  此器件的静态电流处于3mA范围内。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯宾塞

    我们没有看到任何进一步的回应,因此我们将关闭该帖子。  如果您需要进一步的支持,请随时回复或打开新帖子。

    感谢您使用论坛。

    卡盘