This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:最大可能放大

Guru**** 2824705 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096437/opa858dsgevm-max-possible-amplification

部件号:OPA858DSGEVM
主题中讨论的其他部件:OPA858

您好,

这似乎是一个简单的问题,但我想知道您是否能够指出OPA858的最大可能放大是什么。 我已将其配置为提供10倍的放大率,但我被要求达到100倍。 我查看了数据表,要么未提及,要么我错过了它。

谢谢你

此致,

Twahidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Twahidi

    以较低带宽为代价,可以获得较高的增益:

     e2e.ti.com/.../tayeb_5F00_opa858.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,  

    非常感谢您的快速响应。

    基本上,我希望将60uV AC的输入信号放大大约100倍,如果不是超过@大约40MHz的话。 理想的电源是使用双电源+/-2.6V,但如果首选单电源也可以工作。

    我对上面的示意图有几个问题。

    V4是否可以替代VG1作为输入信号的直流电,还是用于不同的用途?

    我有以下配置设置来放大60u的输入信号。 我有一个OPA858评估板来测试布局的有效性,但我想知道您是否可以就我所做的几处更改给出您的意见。

    当我通过AC Analysis (交流分析)<Calculate Nodal Voltage>(计算节点电压)测量输出电压时,我得到13 mV

    当我通过瞬态分析测量输出电压时 ,我获得1V输出

    诚然,即使是13 mV也是一个良好的输出(越高越好),但根据增益图,它应该是大约100倍的放大

    e2e.ti.com/.../tayeb_5F00_opa858_2800_1_2900_.TSC</s>2900

    很抱歉,可能会出现信息过多的情况,但如果能对布局提供任何帮助,我将不胜感激。

    此致,

    Twahidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Twahidi,

    V4406.271万 V4是否可能取代VG1作为输入信号或是否具有不同的用途?

    v4来自TI参考设计,我之所以采用它是因为我赶时间。 当然,您根本不需要V4,您可以通过双极电源电压轻松为OPAMP供电。

    当406.271万当我通过交流分析测量输出电压时<Calculate Nodal Voltage>我得到13 mV[报价]

    这是输出端的直流偏移电压。

    我对原理图做了一些修改:

    e2e.ti.com/.../tayeb_5F00_opa858_5F00_1.TSC

    请记住,OPA858的输入偏移电压最高可达+/-5mV。 因此,当增益为100时,您将看到输出偏移电压高达+/-500mV被叠加到所需的输出信号上。 您可能需要在OPA858的输出端添加高通滤波器来消除此直流偏移电压?

    您的输入信号来自何处? 什么是源阻抗? 它是否像我的模拟一样是正弦波?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    信号源是光电二极管,源阻抗约为50欧姆(SMA连接器),是正弦波正确。

    谢谢

    Twahidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    我试图为100x放大器布局设置HPF,但我得到的最佳结果是大约30度(但这可能是由于我自己的限制)

    我决定 以较低的放大率为目标,希望在合理的输出和最小的相移之间找到平衡。

    根据输入电阻和反馈电阻之间的比率,以下原理图的放大率应该是30倍左右,但令人惊讶的是,在相移仅为12度的情况下,我得到几乎100倍的放大率(60uV - 4.54mV)。

    e2e.ti.com/.../tayeb_5F00_opa858_5F00_0427_2D00_4.TSC

    我将试用评估版板上的布局,看看结果与模拟器有多相似。

    此致,

    Twahidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Twahidi,

    光电二极管信号通常使用TIA (传输阻抗放大器)放大,如OPA858数据表的10.1 部分所示。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    e2e.ti.com/.../Hyp-TIA-amplifier.pdf

    上述原理图是我们定制主板上使用的TIA -我不确定在最终PCB设置之前它的测试效果如何-因此它基本上就是我被赋予的测试和尝试解决的结果。

    根据数据表,光电二极管信号发送至opa858的负输入,然后是电压发生器信号发送至OPA858的正输入。 我想知道您能否告诉我为什么会有2个输入,以及这是一个要求还是可选。\

    同时,如果在双电源上使用单电源时TIA表现更好。

    在理论上,如何模拟TINA上的光电二极管

    e2e.ti.com/.../tayeb_5F00_opa858_5F00_0427_2D00_4_2800_1_2900_.TSC</s>2800 2900

    相移约为180,但我假设它与负输入有关。

    诚然,我应该明确指出,从一开始就使用OP858作为TIA -我对这种混淆表示歉意。

    再次感谢您,

    Tayeb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tayeb:

    您可能希望观看TI有关TIA的培训视频:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-transimpedance-amps-introduction

    https://training.ti.com/high-speed-transimpedence-amplifier-design-flow

    Kai