This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2316:OPA2316SIRUGR P2P备用选项

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9152, TLV6742, OPA2375, THP210, OPA2316, OPA2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094302/opa2316-opa2316sirugr-p2p-alternative-options

部件号:OPA2316
主题中讨论的其他部件:TLV9152TLV6742OPA2375THP210,, OPA2388.

大家好,

您能给我OPA2316SIRUGR的P2P选项吗? TLV9152是P2P选项,但关机逻辑却相反。 TI是否有其他选择?

此致,

Sasaki Takeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在整个行业范围内进行搜索并不会产生很大的效果,但以下是一些选项,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,  

    我建议使用OPA2375和TLV6742,这些都是库存中具有相应关闭逻辑的P2P替代方案。  
    以下是截至2022年4月18日的比较表和库存:  

    部件号 库存 1库

    OPA2316SIRUGR

    0

    1ku |0.617美元

    TLV6742SIRUGR

    2990 1ku |0.485美元

    OPA2375SIRUGR

    1728. 1ku |0.670美元

    另请注意,TLV9152具有相反的关闭逻辑,但TLV9152的关闭引脚可以保持浮动(如果应用中未使用)。   

    祝你一切顺利,
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Caro,这次讨论让我想到我应该回去更新我的<50MHz参数数据库-自2015年以来就没有这样做,所以,是的,TI提供了许多新产品,需要捕获。 描述(数据表标题)中有许多奇怪的小事情,但是,在没有太多的困惑的情况下,这一个可能需要注意-这是THP210 FDA的音频版本- 它确实说名称完全不同, 但在终端运算放大器是误导性的,可能应该是网络“高保真,低噪声,全差动Burr Brown音频放大器”的“放大器”(是的,我发现断字很烦人)。 从技术上讲,它是一个"VFA运算放大器",但以二向形式与CM回路一起使其成为全差动型。 但最后的运算放大器确实调用了单输出世界的差值,后者要大得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且,我认为我已经完成了对TI产品树的扫描,以了解2015年后<50MHz的介绍-天哪,这是相当令人印象深刻的,这里有很多工作要填写参数字段, 但这是我提出的略加修改的描述清单-这必须适应整个行业的描述,所以需要更加一致和描述,没有其他人完全像断字术的外发剂。 我不知道所有这些用连字符表示的描述性术语在关键字搜索中会有什么作用。  

    e2e.ti.com/.../TI-less-than-50MHz-update-from-2015-to-April2022.xlsx</s>2022.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且,我认为我已经完成了对TI产品树的扫描,以了解2015年后<50MHz的介绍-天哪,这是相当令人印象深刻的,这里有很多工作要填写参数字段, 但这是我提出的略加修改的描述清单-这必须适应整个行业的描述,所以需要更加一致和描述,没有其他人完全像断字术的外发剂。 我不知道所有这些用连字符表示的描述性术语在关键字搜索中会有什么作用。  

    e2e.ti.com/.../TI-less-than-50MHz-update-from-2015-to-April2022.xlsx</s>2022.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takeshi:  

    我确实完成了为TI低于50MHz的器件添加2015后版本的工作,需要为ADI执行同样的操作,但尚未开始,下面是添加红色部件号的结果,显示了与OPA2316非常接近的新选项。 前2个已在数据表中列出,但尚未发布,  

    抱歉,数据库中的轻微错误I将会更改,OPA2388的IQ/ch最大电流为2.4mA 或2400uQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takeshi:  

    我确实完成了为TI低于50MHz的器件添加2015后版本的工作,需要为ADI执行同样的操作,但尚未开始,下面是添加红色部件号的结果,显示了与OPA2316非常接近的新选项。 前2个已在数据表中列出,但尚未发布,  

    抱歉,数据库中的轻微错误I将会更改,OPA2388的IQ/ch最大电流为2.4mA 或2400uQ