This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:I2C接口

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097483/ina237-i2c-interface

部件号:INA237

大家好,

我在一条总线上连接了八个(INA237)设备。 我怀疑这会影响赛车的时间。

 引脚电容(SDA,SCL)和 一条总线CB的总电容是多少?

谢谢,此致

Anoop Varma m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anoop,

    感谢您使用TI论坛。 SDA和SCL引脚的典型引脚输入电容各为3pF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mitch M:

    感谢您的回复,

    一条总线(CB)的最大总电容为400pf?

    需要i2c加速器?

    上拉,我增加了4.7K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anoop,

    一条总线的总最大电容是I2C协议规范,我们的器件使用标准I2C协议。 话虽如此,最大总线电容可能取决于您使用的MCU和总线上的任何其他设备,以及您的通信速度。

    我在总线上测试了4个4.7KΩ Ω 上拉电阻器的设备,在高速模式下运行,没有加速器,没有出现任何问题。 我认为8不会是问题,但这确实取决于您的频率/MCU等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitch:

    感谢您的宝贵回复