This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSV912:差动放大器的稳定性

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TSV912, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097960/tsv912-stability-of-a-differential-amplifier

部件号:TSV912
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

您好,

我正在使用TSV912AQDRQ1设计具有单位增益的差动到单端电路,但我想对输入引脚使用1兆欧姆系列电阻。 请确认 此方法 将影响放大器的稳定性和工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manohar,

    TSV912型号准确地模拟稳定性。 您可以使用以下教程在TINA-TI或PSpice for TI中执行稳定性分析。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-spice-simulation 

    Tina-TI和用于TI的PSpice可在以下各自的链接中下载:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI 

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manohar:

    不,它不稳定,遗憾的是:

    e2e.ti.com/.../manohar_5F00_tsv912.TSC

    但您可以添加相位引线电容C1以再次恢复相位裕度:

    还应添加C2以避免降低此差分放大器的平衡。

    可以随意增加C1和C2,但保持两个盖子相同,以免降低平衡。 出于同样的原因,为所有这些反馈部件选择低公差且稳定的部件。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢 您提供上述信息, 请确认 相同电路在1KHz带宽下保持稳定,电阻为1兆欧,您能解释为什么在输入之间使用以下电路吗

    此致,

    Manohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manohar:

    感谢406.7543万感谢 上述信息, 请确认 相同电路在1KHz带宽和1兆欧姆电阻下将保持稳定

    仅用于额外的C1和C2。

    请406.7543万请您解释为什么要在输入之间使用下面的电路

    Jerry已经推荐了TI有关稳定性的培训视频系列,我可以比我更好地解释。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您提供宝贵信息。

    此致,

    Manohar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运