This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:低电平输出电压查询

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324, LM324, LM324LV, LM324A, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097949/lm324-low-level-output-voltage-query

部件号:LM324
主题中讨论的其它部件:LMV324,,, LM7705

你好。

我们希望选择OPAMP与具有0 - 1.5V ADC输入范围的MSP430FRxx系列UCS配合使用。 该应用对成本非常敏感,因此我们正在考虑LM324(A)和LMV324器件,并希望选择能够充分利用ADC输入范围的部件。

LMV324 '低电平输出电压'指定为最大值 180mV (Vcc = 2.5V - 5.5V),Vcc的全范围。

LM324 '低电平输出电压'指定为最大值 Vcc = 5V时为20mV。 对于Vcc = 3.3V,此规范是否也适用?

假设情况如此,LM324是否更适合此应用? —因为输出可以降低,因此可以更好地利用ADC跨度。

LMV是更好的轨道部分,但对于此应用,LM324的Vcc-1.5V的上输出摆动死区不受限制,但降低其性能将是有用的。

请提供建议。

谢谢!

Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tanmay,

    您是否有应用示例原理图? 在这种情况下,挥杆和成本是否是唯一的问题?

    您是否考虑过LM324LV? 负轨输出摆动至40mV,电源轨输出摆动上限为1V。 如果器件由3.3V供电,并且您的ADC范围为0-1.5V,则不会丢失任何ADC范围

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry,

    感谢您的快速响应。

    LV部件看起来不错,在我的搜索中错过了它,所以谢谢, 但低摆幅规格仍为75mV最坏情况,因此我们仍然松开0-75mV,即ADC范围的5 % ,它仍然是LM324 (<ADC范围的1.5 %)所指定20mV的3.5倍。 LM324能否达到此规范,还是我的规范解读错误? 它是仅用于5V /双极电源还是也适用于3.3V单电源?

    此外,LV部件目前已缺货-只有LMV324 (不带A)和LM324A可用,因此问题集中在相同的地方。

    关于原理图,我现在没有该分段,但比较简单。 为简化起见,请忽略公差和等距的边距。 我们希望测量交流信号,因此运算放大器的一个输入在750V (ADC的中点)时偏置,并且在输入之间应用175mVac (~250mVp-p)的信号。 增益为3时,输出摆幅为0-1.5V,与ADC匹配。 由于输出实际上不能摆动到零,因此ADC范围会被浪费,因此会寻找输出中底部死区最低的运算放大器。 在实际应用中,偏置设定点还将考虑死区,部件容差和信号过限。

    希望这能澄清问题。 将在一天左右的时间内共享剖面图,

    谢谢!

    Tanmay。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考。 我们为提到的任何/所有设备使用/需要TSSOP-14 'IPWR'部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanmay,

    时间安排如何? ADC的水通/采样时间是多少? 您希望每秒读取(相同) ADC信道的频率是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tanmay,

    LM324在3.3V电压下的性能应该与之类似。 即使我们的一些新型通用设备也只能在导轨的20mV范围内旋转。 由于您正在测量交流信号,是否值得研究去耦输出并将其偏置到ADC范围的中间值? 然后,您可以设置放大器输出公共模式,以保持线性范围内的放大值,输出摆幅也不重要?

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanmay,

    您不应在此应用中查看"低电平输出电压"规格,而应查看"大信号差分电压增益"的规格范围:

    当输出发出20mV时,输出完全悬挂在饱和状态,OPAMP不再在其线性操作范围内工作。 此外,所有参数规格都将严重降级,这在您要输出交流信号的应用程序中尤其不需要。

    和生活中的一切一样,你得到你所支付的,最便宜的OPAMP可能不是这里的最佳选择。 话虽如此,您永远不会得到OPAMP,其输出端一直降至0V,并且仍然运行正常。 使用单电源OPAMP时,您将始终需要使用伪接地技术,以使OPAMP的输出远离0V。

    另一种补救方法是借助LM7705使用小型且无害的负电源电压,该产品专为这些应用而设计。

    Kai