This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:OPA858DSGEVM ||不工作

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858DSGEVM, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097578/opa858dsgevm-opa858dsgevm-not-working

部件号:OPA858DSGEVM
主题中讨论的其他部件: OPA858

您好,

我最近从TI购买了OPA858DSGEVM。 但是当我连接电源时,如果不使用J4的插头,我会得到8号插针(PD)处的3.3V电源电压。 但在我从 www.ti.com/.../sbou200.pdf获得的EVM原理图中 ,我没有看到从Vcc到PD的任何连接。 为什么会这样看待它? 另外,当我尝试通过提供1Vp-p的正弦波来测试它时,我没有从运算放大器获得任何输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shine,您好!

    您的意思是,VCC与J4的引脚1之间没有连接?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在连接。 我在PD引脚处得到3.3V电压,但在原理图上看不到。 连接V型时,主板工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shine,您好!

    从VCC到J4引脚1的连接在VCC平面上进行。 请参见EVM用户指南的图4和图5:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实如此,但我看不到J4的PIN2连接,而PD针脚仍显示为高。 基本上,即使没有跳线,我也会在坡脚的PD针处获得Vcc,这很好,但我只是想知道为什么会这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shine,您好!

    最终,OPA858在/PD引脚处有内部上拉?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shine,您好!

     对于正常操作,必须将断电连接设置为逻辑高电平。 断电引脚必须设置为或高于设备数据表中指定的阈值:

     在EVM上,应在端子1和2之间连接跳线。 请告诉我们,这是否可以解决问题。

    谢谢!

    Sima