This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:对蓄电池短路

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098036/ina200-short-circuit-to-battery

部件号:INA200

您好,

我使用 INA200芯片作为开关FET后面的高侧电流监视器,如所附示意图中所示。

当我们将OUT1短路到蓄电池(27V)时,会出现此问题。 我们对接地短路没有任何问题(我认为这在两者中更难)。 蓄电池短路后,INA200无法正确读取电流,并且在连接负载时出现错误故障。 如果未连接负载,则电路工作正常(无故障)。 我们已更换芯片并验证它是导致问题的芯片。 我们添加了220欧姆电阻器(R15和R16),与感应线路串联,使我们能够成功地短路高达30V。 我们不想将电阻增加得太多,因为这会影响芯片的增益和精度。  欢迎提出任何建议。 我们正在使用示波器监测VIN+和VIN-线的短路情况,以查看它们的外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    听起来好像故障设备已损坏。 可能是由于ESD事件? 是否有多个实例?

    除了R15/16 外,我还会在每个引脚上添加TVS二极管(例如50V)。 如果ESD确实是原因的话,他们应该帮助解决这个问题。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang

    如果它与ESD相关,我会感到非常惊讶。 这种情况发生在一些内部构建的不同主板上,我们遵循严格的ESD指南(耗散地板,长椅,椅子,木楔等)。我们能够在多个设备上重现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很好地知道ESD基本上可以消除为原因。

    我查看了此零件的退货历史记录,但没有发现类似的故障案例。 过去的大多数故障都是由于ESD损坏或随机FAB缺陷造成的,这些缺陷仅在某些条件下(如极端温度)才会出现。

    一对电阻器能够缓解该问题,这让我认为ESD电池可能已经损坏。 在这种情况下,TVS二极管应有助于进一步降低风险。

    此致,Guang