This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2290:电阻器符合VBUS

Guru**** 2510565 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098310/ina2290-resistor-in-line-with-vbus

部件号:INA2290
主题中讨论的其他部分:INA229

我们能否在INA229的V源和Vbus输入之间添加电阻器(1K)。  输入阻抗为1M,1K将是输入阻抗的0.1 %。  这是否会对性能产生重大负面影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    您刚才提到了创建的分隔符。  请记住,输入电阻可从0.8MΩ Ω 至1.2MΩ Ω 不等。  因此,您需要添加由此产生的错误。  您是否需要1KΩ Ω 电阻器。   如果没有其他限制,如果误差过大,您可以放置较小的阻力。