This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:SOT-23-THIN 8 (DDF)和WSON 8 (DSG)使用相同的印刷电路板封装?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098384/lm2903b-use-same-pcb-footprint-for-sot-23-thin-8-ddf-and-wson-8-dsg

部件号:LM2903B

团队,

是否可以使用相同的印刷电路板封装来焊接SOT-23-THIN 8 (DDF)或WSON 8 (DSG)?

我们是否有可与两种封装兼容的PCB封装图示例?

正弦尺寸未出现在 https://www.ti.com/lit/pdf/mpds308 WSON说明中,很难将两者进行比较。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好AnBer:

    我不这么认为...球场是不同的。 我没有试过,也没有听说过有人这样做。

    有关DSG尺寸,请参阅随附的图纸:

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/14/DSG0008A_5F00_LM2903B.pdf</s>2903

    WSON需要适当尺寸的衬垫以确保正确的圆角和防止摩擦,否则接头可能不可靠。 如果您确实需要制作一些尺寸奇怪的电极片,我会再次咨询您的PCB供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很近... 取决于您的PCB fab在焊接面罩间距方面的灵活性。 您可以优化DDF衬垫尺寸。

    我会非常担心焊料会被焊到较大的焊盘上。 电极垫上的焊料过多会导致DSG抬起。

    我会担心DSG的可靠性。