This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531DGKEVM:THS4531DGKEVM

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4531, THS4561, OPA1637
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097459/ths4531dgkevm-ths4531dgkevm

部件号:THS4531DGKEVM
主题中讨论的其他部件:THS4531THS4561OPA1637

尊敬的TI支持团队:

我是音频 公司Bang & Olufsen的音频工程师。 我目前正在评估THS4531的EVK。 我们计划将此全差动放大器用作驱动差动ADC输入的麦克风前置放大器。 ADC的内部PGA增益对于我们的需求来说太嘈杂,尤其是在增益较高的情况下。

根据数据表,THS4531提供的噪声密度为10nV/sqrt(Hz),在增益为1时相当于-117dBV (20Hz至20kHz)(RF和rg使用2k)。 但是,当我使用音频精度测量差分输入和差分输出时,我只能在THS4531输出处测量-110dBV (A加权)。 我使用50 cm 长平衡XLR电缆,电源阻抗为40欧姆。 该电源为3.2V,来自蓄电池,单电源。 我从输入和输出路径中删除了IC和RF&rg的所有预期内容。 因此,噪声基准比数据表中的规格高7dB。 你知道这里出了什么问题吗?

当我将rg更改为470Ohm时,会产生12dB的增益。 在此,我测量输出处的-103.5dBV A加权,对应于-115.5dB输入参考噪声。 出于我们的目的,我们需要-110dB @ 12dB增益的输出噪声。 使用此放大器是否可以实现此操作?

此致,

菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phillip,您好!  

    如果没有原理图,就无法辨别-但是,  

    THS4531是产品系列中噪声最高的FDA产品。 您可能需要了解THS4561,  

    我在AudioXpress中做了几篇文章-其中一些文章涉及FDA噪音(包括爆米花),您可能会发现这些文章很有趣,请参见此处,  

    e2e.ti.com/.../Summary-artilce-list-for-AX-series.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的快速响应。 我一定会研究其中一些文章。

    遗憾的是,可用的电源预算不是很高。 THS4561的0.75mA已经太大了,因为我们很可能需要其中的4个。

    我附上了我的示意图。 红色十字组件为常闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不应不了解此讨论,  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/50.5185万/ths4531a-popcorn-noise?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ths4531a%20popcorn#</s>4531 4531

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Philipp:

    不要忘记在THS4531的每个输出上直接安装合适的隔离电阻器,以将THS4531与电容负载隔离。 否则会出现不稳定和噪音增加。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,  

    感谢您的回复。 我还尝试过在输出处串联使用40欧姆电阻器,以降低电容负载,如您所述。 很遗憾,这对噪音问题没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Philipp:

    请记住,THS4531的输入电压噪声密度似乎与输出pf THS4531处的噪声增益= 2相乘。 您将在输出处观察8k的热噪声。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    你说的绝对正确:),谢谢。 我不知道反向运算放大器电路的信号和噪声增益是不同的。 这将解释缺少6-7dB的原因,因此我似乎在输出处的噪声基准测量值是正确的,而只是我对输入参考噪声的计算缺少2的系数。

    是的,如果我使用RF=8k和rg=2k来获得12dB增益,您的意思是8k电阻器的热噪声? 我尝试了这个,在输出时得到了-102.3dBV。 我还尝试了470R和2k (也大约12dB增益),并在输出时获得-103.5dBV,但电流消耗高达2mA。 我还能做些什么来降低输出噪声基底的分贝?  

    此致,

    菲利普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将2k电阻器降低到1kohm,但是

    较低的电压噪声消除是略高的电源电流OPA1637和THS4561。 这两种模式都提供了关闭功能,当信道处于非活动状态时,您可以使用此功能来节省系统电源。 它们都采用与THS4531不同的IC工艺-因此(但不确定)可能不会出现爆米花噪音问题,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢。 我将研究这些问题。 感谢你们的大力支持!

    此致,
    菲利普