This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:单电源应变仪桥接放大器电路

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098781/tlv9002-single-supply-strain-gauge-bridge-amplifier-circuit

部件号:TLV9002
主题中讨论的其他部件:INA350

大家好,
我想设计一个电路来测量应变计的读数。
电桥电阻为350欧姆。
激励电压为12伏。
我将遵循此 应用说明 作为参考。 (https://www.ti.com/lit/an/sboa247/sboa247.pdf?ts=1651680187339&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252)。
电桥的输出为2mV/V
 
我所需的输出电压在0V - 5V范围内
在应用 说明 SBOA247中,  
1)。 VCM (共模电压)的电压为2.15V。 为什么?
2)。 VCM是如何计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin您好!

    我相信您在VCM方程式中发现了一个错误。 当R10=120欧姆时,VCM应约为2.39V。  

    我认为错误在于作者是如何计算桥阻力的。  

    这是文档等式:

    但是,我计算出VCM电压为:((2.5V-(.9mA*120Ohm)))=2.39V  

    我将努力更正下一个文档版本的方程式。  

    您可以通过从VExt减去R5上的压降来计算特定桥的VCM。

    另外,请考虑使用我们的新型成本敏感型可选增益仪表放大器INA350,以获得类似的性能和更小的系统尺寸。  

    我在类似的桥接应用程序中使用INA350包括了TINA模拟:

    e2e.ti.com/.../INA350_5F00_Bridge.TSC。

    您可以使用 模拟工程师计算器计算应用程序的预期INA输出摆幅。

    下面是INA350CD的G=50 VOUT与VCM图示例。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    巴西,

    雅各布