This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631DDAEVM:TINA未按预期工作

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631DDAEVM, THS4631DGNEVM, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098572/ths4631ddaevm-not-working-as-expected-from-tina

部件号:THS4631DDAEVM
主题中讨论的其他部件: THS4631DGNEVMTINA-TITHS4631

各位专家,您好!

这里有 一些关于THS4631DDAEVM的问题。

"我正在使用THS4631DGNEVM作为增益为2的同相放大器。 我正在发送一个-5V至+5V的信号,该信号将放大至-10+10V。 但是,我看不到输入信号的2增益。 我可以提供一个示意图和TINA-TI模拟设置

模拟显示了放大-5V至5V正弦波的设置。 我还想放大0V至10V正弦波信号。 为此,我将电源电压设置为+25V和-5V。 但是,在这两种情况下,我都无法将振幅加倍。 我当时假设此设备的供应增益为2。

另外,对于同相设置,我通常将J1针脚连接到接地,将输入信号连接到J2。 但是,如果我尝试反相设置和接地J2,并将输入信号连接到J1,我会获得通过J1的大电流消耗。 这是正常现象还是主板短路/损坏的症状?"

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

Tina: e2e.ti.com/.../0535.THS4631.TSC</s>4631.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    能够与客户验证EVM的设置方式是否与  D/S第19页中显示的方式相同 并检查R1电阻器,因为在他执行反相设置时可能会损坏它。 已尝试询问示波器输入/输出波形。 以下是他们的回答:

    我已确认EVM连接方式与第19页相同。 我已使用示波器检查输入和输出信号。 来自提供输入信号的函数发生器的输入阻抗设置为50欧姆,示波器的阻抗也设置为50欧姆。 我还确认我的J1针脚接地。 "

    请提供更多帮助。

    谢谢你。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    我肯定会检查R1。 此外,Z3系列950欧姆可能会导致一些输出衰减,具体取决于与接地相关的负载端接。 在放大器输出引脚上直接探测时,查看它们是否获得了正确的摆动。

    最佳,

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的意思:

    最佳,
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    感谢您的参与。 我没有注意到Z3,加上此类负载阻抗(50欧姆)端接,导致其衰减。

    将与客户一起检查。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    听起来不错。 如果他们仍然有问题,请告诉我。

    最佳,

    Sam