This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于0-10mA低侧的精确电流感应放大器

Guru**** 2774745 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA229, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098526/precise-current-sense-amplifier-for-0-10ma-low-side

主题中讨论的其他部分:INA190INA241INA229INA240

大家好,

我正在寻找一个电流感应放大器来测量液压伺服阀中的电流。

该阀由H形电桥控制,电流在低压侧测量。 电流范围为0-10mA,我计划使用1R并联精密电阻器和增益为50或100的电流放大器。 我需要模拟输出最小值和SPI/I2C数据可选。

我当时正在研究UltraPrecise INA190,但  并联电阻器的范围介于0.001  至100 mΩ Ω 之间,因此不适合我的应用。

您是否有任何关于 精度非常好且在我的测量范围内的电流放大器的建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HAL,

    感谢您使用E2E!

    Web工具中填充的范围不是设备的限制,而只是由于Web资源而限制了工具。 简而言之,您可以在给定设备的范围之外使用分流器。 话虽如此,我要提醒您在切换应用程序中使用INA190。 如果您在低侧实施,这很可能是正常的,但INA190的开关电容器前端不是为快速变化的通用模式设计的。 您还可以在此处查看新INA241。

    如果您需要数字输出,对于这种级别的测量,我建议您查看INA229,它是一款具有数字通信功能的UltraPrecise多功能一体机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卡罗勒斯

    我没有找到INA241,您是指PWM抑制的INA240吗? 看起来不错,谢谢。

    我还要看 一下INA229。