Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA229, INA240
大家好,
我正在寻找一个电流感应放大器来测量液压伺服阀中的电流。
该阀由H形电桥控制,电流在低压侧测量。 电流范围为0-10mA,我计划使用1R并联精密电阻器和增益为50或100的电流放大器。 我需要模拟输出最小值和SPI/I2C数据可选。 
我当时正在研究UltraPrecise INA190,但 并联电阻器的范围介于0.001 至100 mΩ Ω 之间,因此不适合我的应用。
您是否有任何关于 精度非常好且在我的测量范围内的电流放大器的建议?
谢谢你