This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:在电机上施加负载时停止提供当前数据

Guru**** 2768185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098387/ina226-stop-giving-current-data-when-load-is-applied-on-the-motor

部件号:INA226

您好,

我在获取当前数据时遇到了问题。 我正在运行一个小型3相直流电机,并读取相同的电流值。 当电机在无负载的情况下自由运行时,当前数据正常,但随着我缓慢施加负载,当前数据变为0,并且值没有进一步变化。

可能的原因是什么? 请告诉我。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rishabh:

    这听起来 好像校准寄存器可能使用了错误的值。  当寄存器出现故障时,您能向我发送所有寄存器的值吗? 我还需要知道并联电阻值和最大预期电流。