This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:单通道全高清备选

Guru**** 2816005 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098502/ths7372-single-channel-full-hd-alternative

部件号:THS7372

大家好,

THS7372包含 一个SDTV滤波器和三个固定全高清HDTV滤波器。 是否有任何其他类似THS7372的替代品,但仅配备一个全高清滤清器? THS7372对我的应用来说有点过于死板了。

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roy,

    对于视频放大器,THS73XX系列部件是全高清实施的最佳解决方案。  此系列中有3通道,4通道和6通道产品。  虽然您可能不需要额外的通道,但使用不同的高速放大器(可能不适用于视频)的成本可能会比THS7372的成本高2倍或3倍。

    THS7372具有CVBS或FHD的禁用功能,因此您可以有效地将THS7372用作3通道FHD设备,并且仅在三个通道中的一个通道上进行设计。

    最佳,

    Alec