This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:环路稳定性

Guru**** 2510825 points
Other Parts Discussed in Thread: TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098662/tl081-loop-stability

部件号:TL081

大家好,  

您能否告诉我,添加的电容器(C2和C1)将影响所连接系统的环路稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    它会以不理想的方式影响环路稳定性。 将C1移至引脚2和6,以获得所需的滤波,而不会损害回路稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的回复!

    C1和C2是 钳位二极管的寄生电容,您是否有任何其他建议 可以抵消C1&C2的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    有几种补救办法:

    1.提前安装夹紧二极管,例如在R3/R2和R6/R5之间。

    2.采用具有较低接点电容的二极管。

    3.在引脚2和引脚6之间安装相引线电容。

    您能否展示完整的示意图,包括保护二极管? 请说明这些二极管应保护哪种情况。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kai,

    感谢您的清晰回复! 详细的原理图如附件所示,还有一个问题是,PIN2和PIN6之间增加的电容器会影响差分信号吗? PS:在这种情况下,1K带宽就足够了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    添加上限没有问题,除非您引入不平衡。 因此,我建议添加两个低公差220pF NP0帽,如下所示:

    e2e.ti.com/.../zoey_5F00_tl081.TSC

    e2e.ti.com/.../zoey_5F00_tl081_5F00_1.TSC

    e2e.ti.com/.../zoey_5F00_tl081_5F00_2.TSC

    您可能已经注意到,我已将V2更改为允许TL081的正确共模输入电压,至少高于负极电源轨4V。

    另一个问题是,只有当所有相关的反馈电阻器和电容器的公差和平衡都很低时,共模抑制才会很高。 因此0.1 % ,强烈建议使用+/-220pF容差电阻和+/-220pF 1 % 容差电阻。

    Kai