This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA445:反相放大不工作

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098915/opa445-inverting-amplified-not-working

部件号:OPA445

您好,

我正在使用OPA445设计新产品。 我尝试使用Tina模拟它,但输出似乎没有放大。 有人能帮忙吗?

附加的是屏幕截图。

如果您有任何疑问,请告诉我。

文森特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent:

    因为OPA445的输出与33R负载短路。 0.75A需要流动,而OPA445的指定短路电流仅为+/-26mA。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vicent,

    正如Kai所指出的,模拟OPA445超出了其当前限制。 增益=-16.5V/V,输出应为-16.5V/V * ±0.9Vpk,如果我假定红色为您的输入信号,请参阅下图。  

    e2e.ti.com/.../OPA445-E2E-505.2022万.TSC

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德