This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:PSpice滞后比较器DCbias模拟问题

Guru**** 2524120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098353/lm393-pspice-hysteresis-comparator-dcbias-simulation-question

部件号:LM393

大家好,

客户正在模拟LM393滞后比较器电路,他们发现其结果与实际电路不匹配,请检查以下数据。 我反复检查,模拟无法获得预期结果,您能否帮助检查该如何操作才能获得正确的结果? 谢谢。

e2e.ti.com/.../LM393_5F00_temperature_5F00_protection.dsn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我无法打开DSN文件-它只会导致Capture关闭。

    您是否可以"打包"设计。 这可以在file->archive项目下完成,以创建包含模型和符号的ZIP文件(确保在资源管理器窗口中突出显示顶部项目DSN文件)。

    同时,让他们查看日志以查看是否存在任何错误或警告。 还应尝试反转输入,以确保连接正确的针脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    请找到所附的zip文件。 我打开它,将PSpice用于TI,它可以正常工作。 如果您有任何问题,请告诉我。

    编译这个项目时只有一个警告,但是我没有使用LM393 lib中的模型,我使用PSpice Texas Instruments lib中的模型,所以我认为这不是问题。  

    对于部件引脚连接,我已验证是否拆下R10,然后比较器输出正确为12伏。 所以我认为针脚连接正确。

    e2e.ti.com/.../lm393_5F00_temperature_5F00_protection_2D00_2022_2D00_05_2D00_04T01_2D00_41.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我收到了您的文件,正在查看它们。

    您也可以将您的lm393.olb文件发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    内部用于提供传播延迟的延迟线似乎在直流点模拟中不能正常工作。 从本质上讲,直流操作 点尝试解析第一个时间点,此时信号尚未通过延时线传播。

    如果您运行大于1us的瞬态模拟,您将获得正确的结果。

    如果您必须能够进行直流模拟,您可以绕过模型中的prop延迟,只需对LM393.LIB文件进行轻微修改。

    在"Prop_Delay"子电路中,注释掉延迟线,并将其替换为电阻器。

    注释掉(*) T_TPD行并添加R_Bypass行

    .SUBCKT Prop_Delay VIN VOUT  
    * T_TPD         N03175 0 VOUT 0 Z0=50 TD=1.22u
    R_BYPASS N03175 VOUT 50
    R_RT         0 VOUT  50 TC=0,0
    R_RS         N03175 VIN  50 TC=0,0
    .ENDS

    可以通过在记事本中打开lm393.lib文件,或者单击"层次结构"中的.\lm393.lib打开模型编辑器来完成此操作。

    如果您要以适当的延迟运行瞬时响应,请将电阻器R_Bypass线路中的星号删除,并从T_TPD线路中删除星号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    获取,感谢您的详细解释,它现在起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    请单击已解决的链接以关闭此链接。