LM747双运算放大器的数据表仅列出瞬态响应的典型值:上升时间(0.3 µs) 和过冲(5 %)。 此处没有给出最大值的原因是什么? 我们有2批TI (然后是National Semiconductor) LM747H芯片。 1984年制造的一个批次发现0.16 - 0.20 µs ö m的上升时间与3.5 - 6 % 的过度。 另一批于1994年制造,其上升时间相似,但发现上升时间与另一批相似的所有装置均出现18 20.5 % 的过冲。
是否有理由在同一批零件中的两个(应该是什么)之间存在这种过度差异? 由于数据表中列出的5 % 只是一个典型值,~20 % 过冲是否实际上是零件本身的问题? 不幸的是,我不知道最终用途的应用,所以我只能谈谈芯片本身,现在它将如何在最终电路中发挥作用。
谢谢!
Tyler