This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4172:OPA4172

Guru**** 2505605 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097812/opa4172-opa4172

部件号:OPA4172

尊敬的各位成员:

我使用OPA4172制作了Sallen-Key二阶低通滤波器。 我需要制作4个筛选器,因为 它们之间的输入比例不同:

0.075A (对于Vmax=4000  Vmin=-4000)

Imax=100时为0.2A  ,Imin=-100

Imax=200  Imin=-200时为0.21A

Imma=1286  Imin=-1286时为0.257A

这是电压和电流传感器的定义。 您可以在下面看到设计。  

切断频率为3.5KHz。 通过仿真,我可以看到此设计工作正常。 现在,我的问题是,我是否可以更改设计,为所有刻度设置一个通用的刻度。 我知道我可以轻松地将它们连接到微型的不同端口,这样就不会有任何问题。 但是,是否有办法为所有过滤器都设置一个通用过滤器?

此致

Farzaneh    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzaneh,

    我不确定我是否正确理解您。

    如果您有不同的传感器,并且您想在 µC Ω 的不同输入端口同时读取它们,则需要为每个传感器配备低通滤波器。

    如果您有不同的传感器,并且想要逐个读取它们,则需要等待低通滤波器的稳定时间, 您可以将多路复用器放在低通滤波器前面,并只使用一个微输入来读取低通滤波器的输出。 然后,可以在多路复用器前面完成各个通道的所有标度。 这是您的问题吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai:

    我有四个不同的传感器,分别用于四种不同的设计。当第一个传感器显示 0.75A时,表示它正在测量4000V的最大电压。 当第二个指示器显示0.2A时,表示测量的是100A的最大电流。 第三个是测量200A的最大电流时显示0.21A,最后一个是测量1286A的最大电流时显示0.257。   

    我不需要同时阅读。 我要搜索 的是减少每个PIN所需的Micro PIN数。 由于我有不同的刻度,所以每个传感器需要使用一个针脚。 我想知道我是否可以将设计更改为能够使用更少的微型引脚的设计。  

    此致

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzaneh,

    跟踪可扩展性需要更改电路的增益,以便它们能够更紧密地相互扩展。 如果我理解正确,那么现在,无论您使用哪种传感器,所有四个Sallen-key滤波器看起来都是一样的。 这将是好的,但微观似乎对此有问题。

    您是否可以对过滤器的增益进行调整?  

    此致,

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    我应该说,这是不可能改变这种好处的。 我认为在这种设计中,没有办法减少微芯的引脚。 所以我可以做些什么来为所有滤波器电路都制作一个相同的滤波器电路,然后每个滤波器的输出电压会略有变化,您可以看到下面最后的变化:

    非常感谢您的奉献

    Farzaneh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzaneh,

    我看到您对设计做了一些细微的更改。

    您还有其他问题吗?  

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    我想现在就像这样保留设计。  

    感谢您的支持

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzaneh,

    您可以为每个传感器使用输入放大器,仅用于缩放。 在这四个放大器的输出上,您可以安装一个4:1多路复用器,一次只选择这四个放大器的输出信号中的一个。 在多路复用器的输出端,您可以安装低通滤波器,并将低通滤波器的输出仅连接到微控制器的一个ADC输入端。

    当然,您需要微控制器的两个自由引脚,然后从四个输入通道中选择一个。 因此最终将使用两个微控制器的数字输出引脚和一个微控制器的ADC输入。 另一方面,使用原始的甲码,您需要四个微控制器的ADC输入引脚。

    Kai